addf.d


浮動小数点加算(倍精度)を行います。(Floating-point Add (Double))

[指定形式]

-

addf.d reg1, reg2, reg3

[機能]

汎用レジスタreg2で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容と汎用レジスタreg1で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容を加算し,汎用レジスタreg3で指定されるレジスタ・ペアに格納します。演算は無限精度であるかのように実行し,結果を現在の丸めモードに従って丸めます。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のaddf.d命令が1つ生成されます。