rsqrtf.s


平方根の逆数(単精度)を近似します。(Reciprocal of the Square Root of a Floating-point Value (Single))

[指定形式]

-

rsqrtf.s reg1, reg2

[機能]

汎用レジスタreg1にある単精度浮動小数点形式の内容の正の算術平方根の逆数を近似し,汎用レジスタreg2に格納します。

演算結果はsqrtf,divf命令を組み合わせた結果と異なります。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のrsqrtf.s命令が1つ生成されます。