minf.s


浮動小数点最小値(単精度)を求めます。(Floating-point Minimum (Single))

[指定形式]

-

minf.s reg1, reg2, reg3

[機能]

汎用レジスタreg1およびreg2にある単精度浮動小数点形式のデータの中から最小値を汎用レジスタreg3に格納します。

ソース・オペランドの1つがS-NaNの場合は,IEEE754の無効演算例外を検出します。

無効演算例外の発生が許可されていない場合は,例外を発生せず,Q-NaNを格納します。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のminf.s命令が1つ生成されます。