floorf.dul


符号なし整数形式への変換(倍精度)を行います。(Floating-point Convert Double to Unsigned-Long, round toward negative (Double))

[指定形式]

-

floorf.dul reg1, reg2

[機能]

汎用レジスタreg1で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容を算術的に符号のない64ビットの整数形式に変換し,汎用レジスタreg2で指定されるレジスタ・ペアに格納します。

現在の丸めモードに関係なく,結果を−∞の方向へ丸めます。

ソース・オペランドが無限大か非数か負数の場合,または丸めた結果が264−1〜0の範囲外の場合は,IEEE754の無効演算例外を検出します。

無効演算例外の発生が許可されていない場合は,例外を発生せず,無効演算としてとFPSRレジスタの保存ビット(ビット4)がセットされます。ソースの違いにより返す値は次のように異なります。

-

ソースが264−1〜0の範囲外の正数または+∞ :264−1を返します。

-

ソースが負数,非数または−∞ :0を返します。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のfloorf.dul命令が1つ生成されます。