mulf.d


浮動小数点乗算(倍精度)を行います。(Floating-point Multiply (Double))

[指定形式]

-

mulf.d reg1, reg2, reg3

[機能]

汎用レジスタreg2で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容と汎用レジスタreg1で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容を乗算し,汎用レジスタreg3に格納します。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のmulf.d命令が1つ生成されます。