debugger.Timer.Information


条件タイマ情報を表示します。

[指定形式]

debugger.Timer.Information()

[引数]

なし

[戻り値]

条件タイマ・イベント情報のリスト(詳細はTimerEventInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

条件タイマ情報を,以下の形式で表示します。

タイマ・イベント番号 タイマ名 状態 開始アドレス - 終了アドレス

[使用例]

>>>ti = debugger.Timer.Information()
1 Pythonタイマ0001 Enable main - sub
>>>print ti[0].Number
1
>>>print ti[0].Name
Pythonタイマ0001
>>>