出力制御
出力制御オプションには,次のものがあります。
-
-FOrm
-DEBug
-NODEBug
-RECord
-END_RECORD 【V1.06.00以降】
-ROm
-OUtput
-MAp
-SPace
-Message
-NOMessage
-MSg_unused
-BYte_count
-FIX_RECORD_LENGTH_AND_ALIGN 【V1.07.00以降】
-PADDING
-OVERRUN_FETCH
-RESERVE_PREFETCH_AREA【V2.04.01以降】
-CRc
-CFI 【Professional版のみ】 【V1.07.00以降】
-CFI_ADD_Func 【Professional版のみ】 【V1.07.00以降】
-CFI_IGNORE_Module 【Professional版のみ】 【V1.07.00以降】