Everything

 

-DEBug


出力ファイル中にデバッグ情報を出力します。

[指定形式]

-DEBug

 

-

省略時解釈

出力ファイル中にデバッグ情報を出力します(-debugオプションの指定と同じです)。

[詳細説明]

-

出力ファイル中にデバッグ情報を出力します。

[使用例]

-

出力ファイル中にデバッグ情報を出力します。

>rlink a.obj b.obj -debug -output=c.abs

[備考]

-

本オプションは,-form={object|library|hexadecimal|stype|binary},-stripオプション,または-extractオプションを指定した場合は無効となります。

-

-form=absoluteオプション,および-output オプションで出力ファイル名を複数した場合は,デバッグ情報を出力しません。