Everything

 

-RECord


出力するデータ・レコードのサイズを指定します。

[指定形式]

-RECord=record

 

-

省略時解釈

それぞれのアドレスにあわせて,混在したデータ・レコードを出力します。

[詳細説明]

-

アドレス範囲に関係なく,一定のデータ・レコードrecordで出力します。

-

recordに指定可能なものを以下に示します。

H16

ヘキサ・レコード

H20

拡張ヘキサ・レコード

H32

32ビット・ヘキサ・レコード

S1

S1レコード

S2

S2レコード

S3

S3レコード

 

-

指定したデータ・レコードより大きいアドレスが存在した場合に,アドレスに合わせてデータ・レコードを選択します。

[使用例]

-

アドレス範囲に関係なく,32ビット・ヘキサ・レコードで出力します。

>rlink a.obj b.obj -record=H32 -form=hexadecimal -output=c.hex

[備考]

-

本オプションは,-form={hexadecimal|stype}オプションを指定していない場合は無効となります。

-

-form=hexadecimalオプション指定時に-record={S1|S2|S3}オプションを指定した場合,および,-form=stypeオプション指定時に-record={H16|H20|H32}オプションを指定した場合は,エラーとなります。