ROMからRAMへマップするセクションを指定します。
[指定形式]
-ROm=ROMsection=RAMsection[,ROMsection=RAMsection]...
|
なし
[詳細説明]
- | 初期値ありデータ領域のROM用,RAM用領域を確保し,ROMセクション内定義シンボルをRAMセクション内アドレスでリロケーションします。 |
- | ROMセクションROMsectionには,初期値のあるリロケータブル・セクションを指定します。 |
- | RAMセクションRAMsectionには,存在しないセクション,またはサイズ0のリロケータブル・セクションを指定します。 |
[使用例]
- | .dataセクションと同サイズの.data.Rセクションを確保し,.dataセクション内定義シンボルを.data.Rセクション上のアドレスでリロケーションします。 |
>rlink a.obj b.obj -rom=.data=.data.R -start=.data/100,.data.R/8000
|
[備考]
- | 本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。 |