Everything

fclose


ストリーム入出力用ファイルをクローズします。

[指定形式]

#include <stdio.h>

long fclose(FILE *fp);

[引数]

fp ファイルポインタ

[戻り値]

正常:0

異常:0以外

[備考]

fclose関数は、ファイルポインタfpの示すストリーム入出力用ファイルをクローズします。

fclose関数は、ストリーム入出力用ファイルの出力ファイルがオープンされており、まだ出力されていないデータがバッファに残っている時は、それをファイルに出力してからクローズします。

また、入出力用のバッファがシステムによって自動的に割り付けられていた場合は、それを解放します。