ストリーム入出力用ファイルがエラー状態であるかどうかを判定します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
long ferror(FILE *fp);
[引数]
fp ファイルポインタ
[戻り値]
ファイルがエラー状態の時:0以外
ファイルがエラー状態でない時:0
[備考]
ferror関数は、ファイルポインタfpの示すストリーム入出力用ファイルがエラー状態であるかどうかを判定します。
ferror関数は、指定したストリーム入出力用ファイルに対するエラー指示子を調べ、設定されていれば、エラー状態にあるとして0以外の値を返します。設定されていなければ、エラー状態ではないとして0を返します。