putchar
標準出力ファイル(stdout)へ1文字出力します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
long putchar(long c);
[引数]
c 出力する文字
[戻り値]
正常:出力した文字
異常:EOF
[備考]
書き出しエラーが発生した時は、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。
putchar関数は、文字cを標準出力ファイル(stdout)へ出力します。putcharマクロは、通常出力した文字cを返しますが、エラー発生の時はEOFを返します。