ストリーム入出力用ファイルへ文字列を出力します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
long fputs(const char *s, FILE *fp);
[引数]
s 出力する文字列へのポインタ
fp ファイルポインタ
[戻り値]
正常:0
異常:0以外
[備考]
fputs関数は、sの指すヌル文字の直前までの文字列をファイルポインタfpの示すストリーム入出力用ファイルへ出力します。この時、文字列の終了を示すヌル文字は出力されません。
fputs関数は、通常0を返しますが、エラー発生の時は、0以外の値を返します。