ストリーム入出力用ファイルへ1文字出力します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
long putc(long c, FILE *fp);
[引数]
c 出力する文字
fp ファイルポインタ
[戻り値]
正常:出力した文字
異常:EOF
[備考]
書き出しエラーが発生した時は、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。
putc関数は、文字cをファイルポインタfpの示すストリーム入出力ファイルへ出力します。
putc関数は、通常出力した文字cを返しますが、エラー発生の時はEOFを返します。