Everything

vscanf


指定した記憶域からデータを入力し、書式に従って変換します。

[指定形式]

#include <stdarg.h>

#include <stdio.h>

long vscanf(const char *restrict control, va_list arg);

[引数]

control 書式を示す文字列へのポインタ

arg 引数リスト

[戻り値]

正常:入力変換に成功したデータの個数

異常:入力データの変換を行う前に入力データが終了した時:EOF

[備考]

vscanf関数は、可変個数引数をarg で置き換えたscanf と等価です。

vscanf 関数の呼出し前に、va_start マクロでarg を初期化してください。

vscanf 関数はva_end マクロを呼びません。