Everything

getchar


標準入力ファイル(stdin)から、1文字入力します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

long getchar(void);

[戻り値]

正常:ファイルの終了の時:EOF

ファイルの終了でない時:入力した文字

異常:EOF

[備考]

読み込みエラーが発生した時、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。

getchar関数は標準入力ファイル(stdin)から1文字入力します。

getchar関数は、通常入力した1文字を返しますが、ファイルの終了やエラー発生の時はEOFを返します。また、ファイルの終了の時には、そのファイルに対するファイル終了指示子が設定されます。