Everything

 

-misalign 【V2.04.00以降】


ミスアライン・メモリ・アクセスを行う命令列を生成します。

[指定形式]

-misalign

 

[詳細説明]

-

メモリ・アクセスに対して,整列されていないアドレスへのアクセスをデバイスがサポートしていると想定した,より効率的な命令列を生成します。

-

本オプションを複数回指定した場合,1回指定した場合と同じ意味になります。このとき,警告を出力しません。

[備考]

-

本オプションを指定する場合は,デバイスのミスアライン・メモリ・アクセス機能を有効にしてください。詳細はデバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。