|
-approximate 【V2.02.00 以降】
|
浮動小数点演算を,同等の近似計算で置き換えます。
[指定形式]
なし
[詳細説明]
- | 浮動小数点演算を,同等の近似計算で置き換えます。
この置き換えにより,コードサイズや実行速度について効率のよい演算コードを生成します。 |
[備考]
本オプションを指定した場合,次のように浮動小数点演算を扱い,演算結果が C 言語規格や IEEE754 の厳密な規定と異なる場合があります。
- | 0.0 の符号の意味を無視します。演算により例外や精度誤差が発生しないと仮定して,代数的な性質を利用した数式の変形を行います。 |