Everything

printf


データを書式に従って変換し、標準出力ファイル(stdout)へ出力します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

long printf(const char *control[, arg] ...);

[引数]

control 書式を示す文字列へのポインタ

arg,... 書式に従って出力されるデータ

[戻り値]

正常:変換し出力した文字数

異常:負の値

[備考]

printf関数は、controlが指す書式を示す文字列に従って、引数argを変換、編集し、標準出力ファイル(stdout)へ出力します。

書式の仕様の詳細はfprintf関数を参照してください。