標準入力ファイル(stdin)から、1文字入力します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
long getchar(void);
[戻り値]
正常:ファイルの終了の時:EOF
ファイルの終了でない時:入力した文字
異常:EOF
[備考]
読み込みエラーが発生した時、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。
getchar関数は標準入力ファイル(stdin)から1文字入力します。
getchar関数は、通常入力した1文字を返しますが、ファイルの終了やエラー発生の時はEOFを返します。また、ファイルの終了の時には、そのファイルに対するファイル終了指示子が設定されます。