指定した記憶域からデータを入力し、書式に従って変換します。
[指定形式]
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
long vsscanf(const char *restrict s, const char *restrict control, va_list arg);
[引数]
s 入力するデータがある記憶域
control 書式を示す文字列へのポインタ
arg 引数リスト
[戻り値]
正常:入力変換に成功したデータの個数
異常:入力データの変換を行う前に入力データが終了した時:EOF
[備考]
vsscanf関数は、可変個数引数をarg で置き換えたsscanf と等価です。
vsscanf 関数の呼出し前に、va_start マクロでarg を初期化してください。
vsscanf 関数はva_end マクロを呼びません。