Everything

ferror


ストリーム入出力用ファイルがエラー状態であるかどうかを判定します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

long ferror(FILE *fp);

[引数]

fp ファイルポインタ

[戻り値]

ファイルがエラー状態の時:0以外

ファイルがエラー状態でない時:0

[備考]

ferror関数は、ファイルポインタfpの示すストリーム入出力用ファイルがエラー状態であるかどうかを判定します。

ferror関数は、指定したストリーム入出力用ファイルに対するエラー指示子を調べ、設定されていれば、エラー状態にあるとして0以外の値を返します。設定されていなければ、エラー状態ではないとして0を返します。