Everything

fflush


ストリーム入出力用ファイルのバッファの内容をファイルへ出力します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

long fflush(FILE *fp);

[引数]

fp ファイルポインタ

[戻り値]

正常:0

異常:0以外

[備考]

fflush関数は、ストリーム入出力用ファイルの出力ファイルがオープンされている時、ファイルポインタfpで指定されたストリーム入出力用ファイルのバッファの未出力内容をファイルに出力します。また、入力ファイルがオープンされている時、ungetc関数の指定を無効にします。