データを書式に従って変換し、指定した領域へ出力します。
[指定形式]
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
long vsnprintf(char *restrict s, size_t n, const char *restrict control, va_list arg);
[引数]
s データを出力する記憶域へのポインタ
n 出力する文字数
control 書式を示す文字列へのポインタ
arg 引数リスト
[戻り値]
変換した文字数
[備考]
vsnprintf関数は、可変個引数をargで置き換えたsnprintfと等価です。
vsnprintf関数の呼出し前に、va_startマクロでargを初期化してください。
vsnprintf関数は、va_endマクロを呼び出しません。