Everything

fgetc


ストリーム入出力用ファイルから1文字入力します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

long fgetc(FILE *fp);

[引数]

fp ファイルポインタ

[戻り値]

正常:ファイルの終了の時:EOF

ファイルの終了でない時:入力した文字

異常:EOF

[備考]

読み込みエラーが発生した時、そのファイルに対してのエラー指示子が設定されます。

fgetc関数は、ファイルポインタfpの示すストリーム入出力用ファイルから1文字入力します。

fgetc関数は、通常入力した1文字を返しますが、ファイルの終了やエラー発生の時は、EOFを返します。また、ファイルの終了の時には、そのファイルに対するファイル終了指示子が設定されます。