可変個の引数リストを書式に従って標準出力ファイル(stdout)に出力します。
long vprintf(const char *control, va_list arg);
vprintf関数は、controlが指す書式を示す文字列に従って、可変個の引数リストを順に変換、編集し、標準出力ファイルへ出力します。
vprintf関数は、変換し出力したデータの個数を返しますが出力エラーが発生した時は負の値を返します。
また、vprintf関数ではva_endマクロは呼び出しません。
引数リストを示すargは、va_start(およびそれに続くva_argマクロ)によって初期化されていなければなりません。