ストリーム入出力用ファイルからデータを入力し、書式に従って変換します。
[指定形式]
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
long vfscanf(FILE *restrict fp, const char *restrict control, va_list arg);
[引数]
fp ファイルポインタ
control 書式を示すワイド文字列へのポインタ
arg 引数リスト
[戻り値]
正常:入力変換に成功したデータの個数
異常:入力データの変換を行う前に入力データが終了した時:EOF
[備考]
vfscanf関数は可変個引数並びをargで置き換えたfscanfと等価です。
vfscanf 関数の呼出し前に、va_start マクロでarg を初期化してください。
vfscanf 関数はva_end マクロを呼び出しません。