データを書式に従って変換し、指定した領域へ出力します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
long snprintf(char *restrict s, size_t n, const char *restrict control [, arg] ...);
[引数]
s データを出力する記憶域へのポインタ
n 出力する文字数
control 書式を示す文字列へのポインタ
arg,... 書式に従って出力されるデータ
[戻り値]
変換した文字数
[備考]
snprintf関数は、controlが指す書式を示す文字列に従って、引数argを変換、編集し、sの指す記憶域へ出力します。
変換して出力した文字列の最後には、ヌル文字が付加されます。このヌル文字はリターン値である出力した文字数の中には含まれません。書式の仕様の詳細はfprintf関数を参照してください。