3.2.7 バ  ス

以下に,コード生成ツールがバス用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.7

バス用API関数

API関数名

機能概要

R_BSC_Create

バスを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_BSC_Create_UserInit

バスに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_bsc_buserr_interrupt

バス・エラー(不正アドレス・アクセス)の発生に伴う処理を行います。

R_BSC_Error_Monitoring_Start

バス・エラー(不正アドレス・アクセス)の検出を許可します。

R_BSC_Error_Monitoring_Stop

バス・エラー(不正アドレス・アクセス)の検出を禁止します。

R_BSC_InitializeSDRAM

SDRAMコントローラの初期化を行います。