3.2.19 プログラマブル・パルスジェネレータ(PPG)

以下に,コード生成ツールがプログラマブル・パルスジェネレータ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.19

プログラマブル・パルスジェネレータ用API関数

API関数名

機能概要

R_PPG_Create

プログラマブル・パルスジェネレータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_PPG_Create_UserInit

プログラマブル・パルスジェネレータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。