3.2.10 イベント・リンク・コントローラ(ELC)

以下に,コード生成ツールがイベント・リンク・コントローラ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.10

イベント・リンク・コントローラ用API関数

API関数名

機能概要

R_ELC_Create

イベント・リンク・コントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_ELC_Create_UserInit

イベント・リンク・コントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_elc_elsrni_interrupt

イベント割り込みELSRnの発生に伴う処理を行います。

R_ELC_Start

周辺機能間の連携を開始します。

R_ELC_Stop

周辺機能間の連携を終了します。

R_ELC_GenerateSoftwareEvent

ソフトウエア・イベントを発生させます。

R_ELC_Set_PortBuffern

ポート・バッファに値を書き込みます。

R_ELC_Get_PortBuffern

ポート・バッファの値を読み出します。