3.2.2 クロック発生回路

以下に,コード生成ツールがクロック発生回路用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.2

クロック発生回路用API関数

API関数名

機能概要

R_CGC_Create

クロック発生回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_CGC_Create_UserInit

クロック発生回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_cgc_oscillation_stop_interrupt

発振停止検出割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_cgc_oscillation_stop_nmi_interrupt

発振停止検出NMIの発生に伴う処理を行います。

R_CGC_Set_ClockMode

クロック・ソースを設定します。