3.2.3 電圧検出回路(LVD)

以下に,コード生成ツールが電圧検出回路用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.3

電圧検出回路用API関数

API関数名

機能概要

R_LVDn_Create

電圧検出回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_LVDn_Create_UserInit

電圧検出回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_lvd_lvdn_interrupt

電圧監視n割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_LVDn_Start

電圧の監視を開始します(割り込みモード,および割り込み&リセット・モード)。

R_LVDn_Stop

電圧の監視を終了します(割り込みモード,および割り込み&リセット・モード)。