3.2.29 CRC演算器(CRC)

以下に,コード生成ツールがCRC演算器用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.29

CRC演算器用API関数

API関数名

機能概要

R_CRC_SetCRC8

8ビットCRC演算(多項式:X8 + X2 + X + 1)を実施するうえで必要となるCRC演算器の初期化処理を行います。

R_CRC_SetCRC16

16ビットCRC演算(多項式:X16 + X15 + X2 + 1)を実施するうえで必要となるCRC演算器の初期化処理を行います。

R_CRC_SetCCITT

16ビットCRC演算(多項式:X16 + X12 + X5 + 1)を実施するうえで必要となるCRC演算器の初期化処理を行います。

R_CRC_SetCRC32

32ビットCRC演算(多項式:X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 + X8 + X7 + X5 + X4 + X2 + X + 1)を実施するうえで必要となるCRC演算器の初期化処理を行います。

R_CRC_SetCRC32C

32ビットCRC演算(多項式:X32 + X28 + X27 + X26 + X25 + X23 + X22 + X20 + X19 + X18 + X14 + X13 + X11 + X10 + X9 + X8 + X6 + 1)を実施するうえで必要となるCRC演算器の初期化処理を行います。

R_CRC_Input_Data

CRC演算を行うデータの初期値を設定します。

R_CRC_Get_Result

演算結果を獲得します。