r_iicmn_callback_master_error

パリティ・エラー(ACKエラー)の検出に伴う処理を行います。

 

[指定形式]

#include    “r_cg_macrodriver.h”

static void   r_iicmn_callback_master_error ( MD_STATUS flag );

備考              mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

O

MD_STATUS flag;

通信エラーの発生要因

  MD_NACK        アクノリッジの未検出

 

 

[戻り値]

なし