r_iicmn_callback_master_receiveend

簡易IICマスタ受信完了割り込みINTIICmnの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、簡易IICマスタ受信完了割り込みINTIICmnに対応した割り込み処理r_iicmn_interruptのコールバック・ルーチン(R_IICmn_Master_Receiveの引数 rx_numで指定された数のデータ受信が完了した際の処理)として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void   r_iicn_callback_master_receiveend ( void );

備考              mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし