ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
シリアル・アレイ・ユニット
R_IICmn_Stop
R_IIC
mn
_Stop
簡易
IIC
通信を終了します。
[
指定形式
]
void R_IIC
mn
_Stop ( void );
備考
m
はユニット番号を、
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_IICmn_StopCondition
次のトピックスへ
R_IICmn_Master_Send
目次
R_SAUm_Create
R_SAUm_Create_UserInit
R_SAUm_Reset
R_SAUm_Set_PowerOff
R_SAUm_Set_SnoozeOn
R_SAUm_Set_SnoozeOff
R_UARTn_Create
r_uartn_interrupt_send
r_uartn_interrupt_receive
r_uartn_interrupt_error
R_UARTn_Start
R_UARTn_Stop
R_UARTn_Send
R_UARTn_Receive
r_uartn_callback_sendend
r_uartn_callback_receiveend
r_uartn_callback_error
r_uartn_callback_softwareoverrun
R_CSImn_Create
r_csimn_interrupt
R_CSImn_Start
R_CSImn_Stop
R_CSImn_Send
R_CSImn_Receive
R_CSImn_Send_Receive
r_csimn_callback_sendend
r_csimn_callback_receiveend
r_csimn_callback_error
R_IICmn_Create
r_iicmn_interrupt
R_IICmn_StartCondition
R_IICmn_StopCondition
R_IICmn_Stop
R_IICmn_Master_Send
R_IICmn_Master_Receive
r_iicmn_callback_master_sendend
r_iicmn_callback_master_receiveend
r_iicmn_callback_master_error
使用例