r_uartn_callback_softwareoverrun

オーバラン・エラーの検出に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、UART受信完了割り込みINTSRnに対応した割り込み処理r_uartn_interrupt_receiveのコールバック・ルーチン(R_UARTn_Receiveの引数 rx_num で指定された数以上のデータを受信した際の処理)として呼び出されます。

 

[指定形式]

#include    “r_cg_macrodriver.h”

static void   r_uartn_callback_softwareoverrun ( uint16_t rx_data );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint16_t rx_data;

受信したデータ(R_UARTn_Receiveの引数 rx_num で指定された数以上に受信したデータ)

 

 

[戻り値]

なし