ルネサス
スタート・コンディションを発生させます。
備考 本 API 関数は、R_IICmn_Master_Send、およびR_IICmn_Master_Receiveの内部関数として位置づけられているため、通常、ユーザの処理プログラムから呼び出す必要はありません。
[指定形式]
void R_IICmn_StartCondition ( void );
備考 mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]