ルネサス
シリアル・アレイ・ユニットに対するクロック供給を停止します。
備考 本API関数の呼び出しにより、シリアル・アレイ・ユニットはリセット状態へと移行します。このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタ(シリアル・クロック選択レジスタn:SPSnなど)への書き込みは無視されます。
[指定形式]
void R_SAUm_Set_PowerOff ( void );
備考 m は、ユニット番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]