r_uartn_callback_receiveend

UART受信完了割り込みINTSRnの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、UART受信完了割り込みINTSRnに対応した割り込み処理r_uartn_interrupt_receiveのコールバック・ルーチン(R_UARTn_Receiveの引数 rx_num で指定された数のデータ受信が完了した際の処理)として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void   r_uartn_callback_receiveend ( void );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし