R_IICmn_Master_Send

簡易IICマスタ送信を開始します。

備考              API 関数では、引数 tx_buf で指定されたバッファから 1 バイト単位の簡易IICマスタ送信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行います。

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

void       R_IICmn_Master_Send ( uint8_t adr, uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );

備考              mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t adr;

デバイス・アドレス

I

uint8_t * const tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t tx_num;

送信するデータの総数

備考              以下に、デバイス・アドレス adr の指定形式を示します。

 

 

 

 

 

 

 

 


[戻り値]

なし