R_IICmn_Master_Receive

簡易IICマスタ受信を開始します。

備考              API 関数では、1 バイト単位の簡易IICマスタ受信を引数 rx_num で指定された回数だけ繰り返し行い、引数 rx_buf で指定されたバッファに格納します。

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

void       R_IICmn_Master_Receive ( uint8_t adr, uint8_t * const rx_buf, uint16_t rx_num );

備考              mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t adr;

スレーブアドレス

O

uint8_t * const rx_buf;

受信したデータを格納するバッファへのポインタ

I

uint16_t rx_num;

受信するデータの総数

備考              以下に、デバイス・アドレス adr の指定形式を示します。

 

 

 

 

 

 

 

 


[戻り値]

なし