rsqrtf.d


平方根の逆数(倍精度)を近似します。(Reciprocal of the Square Root of a Floating-point Value (Double))

[指定形式]

-

rsqrtf.d reg1, reg2

[機能]

汎用レジスタreg1で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容の正の算術平方根の逆数を近似し,汎用レジスタreg2で指定されるレジスタ・ペアに格納します。

演算結果はsqrtf,divf命令を組み合わせた結果と異なります。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のrsqrtf.d命令が1つ生成されます。