trfsr


フラグ転送を行います。(Transfers specified CC bit to Zero flag in PSW (Single))

[指定形式]

-

trfsr cc#3

-

trfsr

[機能]

fcbitによって指定されたFPSRレジスタのコンディション・ビット(CC(7:0)ビット:ビット31〜24)を,PSW内のZフラグへ転送します。fcbitが省略された場合はCC0(ビット24)を転送します。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のtrfsr命令が1つ生成されます。