ルネサス
cvtf.ds
浮動小数点形式への変換(倍精度)を行います。(Floating-point Convert Double to Single (Double))
[指定形式]
-
cvtf.ds reg1, reg2
[機能]
汎用レジスタreg1で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容を算術的に単精度浮動小数点形式に変換し,汎用レジスタreg2に格納します。結果は,現在の丸めモードに従って丸めます。
[詳細説明]
アセンブラでは,機械語命令のcvtf.ds命令が1つ生成されます。