cvtf.wd


浮動小数点形式への変換(倍精度)を行います。(Floating-point Convert Word to Double (Double))

[指定形式]

-

cvtf.wd reg1, reg2

[機能]

汎用レジスタreg1にある32ビットの整数形式の内容を現在の丸めモードに従って算術的に倍精度浮動小数点形式に変換し,汎用レジスタreg2で指定されるレジスタ・ペアに格納します。

この変換演算は,精度落ちなく正確に実行されます。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のcvtf.wd命令が1つ生成されます。