subf.s


浮動小数点減算(単精度)を行います。(Floating-point Subtract (Single))

[指定形式]

-

subf.s reg1, reg2, reg3

[機能]

汎用レジスタreg2にある単精度浮動小数点形式の内容から汎用レジスタreg1にある単精度浮動小数点形式の内容を減算し,汎用レジスタreg3に格納します。演算は無限精度であるかのように実行し,結果を現在の丸めモードに従って丸めます。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のsubf.s命令が1つ生成されます。