ルネサス
cvtf.ld
浮動小数点形式への変換(倍精度)を行います。(Floating-point Convert Long to Double (Double))
[指定形式]
-
cvtf.ld reg1, reg2
[機能]
汎用レジスタreg1で指定されるレジスタ・ペアにある64ビットの整数形式の内容を現在の丸めモードに従って算術的に倍精度浮動小数点形式に変換し,汎用レジスタreg2で指定されるレジスタ・ペアに格納します。
[詳細説明]
アセンブラでは,機械語命令のcvtf.ld命令が1つ生成されます。